当社は、従業員が困難に立ち向かうときに最良の成果を挙げると信じています。当社が、ユニークな開発トレーニングや専門分野別のプログラムによって、やる気のある従業員を育成する方法を常に探しているのはそのためです。Gatesの従業員は、何をおいても各自のキャリアと各自の道を切り開いて進む権利があります。
当社は、Gates Connect Global Mentoringプログラムを提供します。このプログラムでは、950人以上のGates従業員が3,500人以上の熱心な受講者に継続的に指導しています。
当社の事業のすべての分野において、従業員は多くのGatesトレーニングプログラムを活用して重要なスキルを磨くように奨励されています。従業員のビジネス、運用、および技術的なスキルを磨くように設計されているこれらのトレーニングプログラムは、各自のキャリアの向上およびキャリア開発目標の達成を支援します。